This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:MII 情况下的寄存器配置

Guru**** 2811505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499945/dp83822i-register-configuration-in-the-case-of-mii

器件型号:DP83822I

工具/软件:

您好的团队、

对于 MII、  只需通过0x04D0寄存器将 TX_ER 路由到 GPIO 或 INT 引脚是否足够
或者、我们是否需要按照 EEE 规定设置其他寄存器?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    是的、配置0xD40足以将 LPI 路由到 GPIO 或 INT。

    但是、请确认还为节能以太网广播启用了其他节能以太网配置:

    https://www.ti.com/lit/an/snla265/snla265.pdf (请参阅: 2.2 EEE -实施 (bootstrap 或 register configuration method)

    谢谢您、
    Evan