This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:AUX_SRCN AUX_SRCP 上的 EDID 数据

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501415/sn65dp159-edid-data-on-aux_srcn-aux_srcp

器件型号:SN65DP159

工具/软件:

该转换器可与 DP++源完美配合使用、并可转换为 HDMI。    当我们使用 DP 1.1 -1.4源时、转换器不显示任何内容。

我们的 Reseach 表明、DP 标准上的 EDID 数据通过 AUX_P 和 AUX_N 通道传输。    

目标是必须将符合 DP 标准的转换器转换为 HDMI 4K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DP159是 DP++到 HDMI 无源移位器、它不支持 DP 到 HDMI 有源协议的转换。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP 标准到 HDMI 是否有建议的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们的产品系列中没有 DP 到 HDMI 有源协议转换器解决方案。 Paradise Technologies PS186是一种可能的解决方案。

    谢谢

    David