This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:提供 RMII 100FX 模式的示例电路帮助

Guru**** 2925380 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500790/dp83822i-need-help-with-an-example-circuit-for-rmii-100fx-mode

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83822EVM

工具/软件:

你好。  

我已经通读了您的数据表、我发现很难按照说明如何在我想要的模式下配置此器件。  

是否有一个包含所有连接(包括 MAC -> PHY 连接、4级自举配置和 PHY->光纤连接)的参考电路?  

我了解所有 RMII 与 MAC 之间的一般连接、我不清楚如何连接您的特定器件。  

如果在某个地方确实有参考设计、请将其链接给我、谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Silas、

    我们拥有 DP83822EVM、可为实现 strap 配置选项提供很好的参考。 在 EVM 用户指南中、图17显示了如何处理 LED 引脚搭接、图19显示了如何处理其他搭接选项。

    此 EVM 的电路板上不包含 MAC。 您可以将 J14和 J13接头视为从外部连接到 MAC。

    此 EVM 不标配光纤连接器。 您可以按照用户指南第2.7节中的说明在此设计中建立光纤连接。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!  

    我想我大致上理解了如何将其上拉、但我仍然不清楚如何在图19中配置上拉和下拉以实现正确的 RMII、100Fx 运行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在 MDI 侧设置100Fx、您应该将 COL 信号(引脚29)配置为模式2或模式3。 您可以通过分别将 LED_0 Strap 配置为模式4或模式1来指定全双工或半双工:

    COL 和 LED_0上每个模式设置的 PU/COL PD 电阻器组合如下面圈出的表中所示:

    要在 MII 侧设置 RMII、您应该将 RX_DV 信号(引脚26)配置为模式3 (RMII 25MHz 基准时钟)或模式4 (RMII 50MHz 基准时钟)。

     下表显示了 RX_DV 上每个模式设置的 PU/PU PD 电阻器组合:

    希望这对您有所帮助、如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Shane