This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:是否可以传输 UART?

Guru**** 2833205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501250/ds92lv18-transport-uart-is-possible

部件号:DS92LV18

工具/软件:

您好:

我们正在考虑在设计中使用串行器/解串器拓扑来减少 PCBA 之间的板间信号。 我们以 DS92LV1x 组件为目标、我们的源信号主要采用二进制格式、没有严重的时序限制。

我们的设计包括 PCBA 之间的 UART 通信。 我们想估算是否可以在 PCBA 之间的串行器/解串器提供的 LVDS 链路中嵌入 UART 通信。 如果是、与 DS92LV1x 元件的 TCK 和 REFCK 相比、UART 的最大速度是多少?

为了澄清我的问题、下面是一个简单的文本原理图:

UART PCBA #1:Rx <-                                   <- TX

                    TX ->[DS92LV1x] Left right arrow [DS92LV1x]-> RX:UART PCBA #2

这是可能的吗? 对于50 MHz 串行器/解串器时钟、我可以实现的 UART 最大速度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 是异步的、不允许高速开始。 远小于串行器/解串器时钟(即3Mbps 及更低)的频率就可以满足要求。