This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:输出电容和负载电容

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS565201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499942/tps565201-output-capacitance-and-load-capacitance

器件型号:TPS565201

工具/软件:

您好、

我计划 在设计中使用 TPS565201、确保输出电压为3.3V。 在数据表中、建议的电感值为2.2uH、建议输出电容值介于20uF 至68uF 之间。  

负载 存在于同一电路板上、其值为200 - 300 μ F。 使用了电源层、因此 假设降压转换器的输出和负载之间的电感和电阻很低。

我想知道负载电容是否会影响 降压转换器的输出电容?

此致、Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当然、总输出电容是转换器 Cout 和负载点电容的组合。  如果建议的 Cout 为68uF、则可以将10uF 靠近 TPS565201放置、并将47uF 靠近负载点放置。  

    如果所使用的 Cout 比数据表中的建议值大得多、则可能必须在 RFBT 上添加 Cff 上限   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我想我们必须使用大得多的 Cout。 我看到、在许多 TI 降压转换器中、都给出了一个简单的公式来计算交叉频率、如" fx =(某些数字)/(Vout * Cout)"、是否有任何公式可用于针对  TPS565201器件进行计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅第8.2.2.2节、了解 L/Cout 的选择。  如果使用的 Cout 要大得多、则可以使用 Cff 来提高相位裕度。