This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:驱动器是否在输入波形中保留预加重?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR101, DS25BR120, SN65LVDS1, DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500893/sn65lvds100-does-the-driver-preserve-pre-emphasis-in-the-input-waveform

器件型号:SN65LVDS100
Thread 中讨论的其他器件:SN65LVDS1DS25BR100、DS25BR120、DS25BR101

工具/软件:

晚上好、  

我想在自定义物理接口中使用 LVDS 驱动器、其中输入 CMOS 信号通过预加重滤波器进行处理。 理想情况下、LVDS 缓冲器的差分输出应保留经过处理的波形、即在边沿上具有明显尖峰的数字 NRZ。 这些尖峰应该明显可见、并且幅度相对、P 侧和 N 侧的基线信号明显反转。

查看 SN65LVDS1的输入和输出电路、我认为没有理由让此器件不会如此、但我可能会出错。 它是否可以工作、如果不可以、哪个部分的行为方式类似?

此致、  

P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缓冲器会产生自己的输出信号;预加重将丢失。

    DS25BR120是一个具有发送预加重功能的缓冲器。 DS25BR100/DS25BR101还具有接收均衡功能。