This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:RESET_N 的内部 PU 电压

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500905/dp83867cr-internal-pu-voltage-for-reset_n

器件型号:DP83867CR

工具/软件:

您好、

请告诉我 RESET_N 引脚内部上拉的电源电压值。

了解 RESET_N 内连接了9k Ω 的上拉电阻器和 VDDIO 时、我是否正确?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-san

    RESET_N PU 值为9k +/- 30%、并被拉至 VDDIO。

    谢谢

    David