This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SGMII 转 MII 桥接器详细信息

Guru**** 2618105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502040/dp83869hm-sgmii-to-mii-bridge-details

器件型号:DP83869HM
主题:DP83869中讨论的其他器件

工具/软件:

我想利用仅支持 MII 或 RMII 的 MAC 连接 SGMII 以及 RJ45连接器。 DP83869能否实现这一点? 我希望它缓冲传入的1G 连接、而不是强制 SGMII 和以太网 链路低至100M。 这是可行的。

如果可能、请帮助我制定可实现此目的的配置带。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的联系。 PHY 无法同时桥接 MII/RMII、SGMII 和 RJ-45 MDI (3路连接)。 该器件仅经过验证、可桥接 RGMII 至 SGMII 或 SGMII/RGMII/MII 至 RJ-45。

    SGMII 转 MII 桥接模式尚未验证为有效、因此我不建议通过 DP83869进行此连接。 遗憾的是、我们的产品系列中没有任何能够实现这一点的产品。

    希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Shane