This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK100:TLK100PHP 备选器件

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501249/tlk100-tlk100php-alternate-part

部件号:TLK100

工具/软件:

请 在引脚对引脚匹配的情况下共用器件 TLK100PHP 的等效替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在研究这个问题、本周我们将回复您并提供反馈。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这个10/100 PHY 在我们的产品系列中不会有任何 P2P 匹配。 如果需要考虑封装兼容性、我们的 DP8386x 系列为48引脚 QFN、但也与1G 兼容。 为了实现功能兼容性、我们的 DP8382x 系列是全新推出的10/100器件。

    此致、

    Gerome