This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:THVD1420DR 和 TXS0102电平转换器是否正确? 5V 至1.8V

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, TXS0102, THVD1400V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501964/thvd1420-thvd1420dr-and-txs0102-level-shifter-correct-5v-to-1-8v

部件号:THVD1420
主题中讨论的其他器件:TXS0102、TXU0202、 THVD1400V

工具/软件:

THVD1420DR 具有5V 电源。 我的 MCU 在1.8V 电压下运行。 将 TXS0102用作 RS485 UART 引脚的5V 至1.8V 电平转换器是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、但为什么要对两个单向信号使用自动双向转换器? 最好使用 TXU0202。

    THVD1400V 具有一个集成电平转换器。