This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145EVM:TCAN114x GUI 连接失败

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499802/tcan1145evm-tcan114x-gui-connection-failed

器件型号:TCAN1145EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

您好、

我们购买了 TCAN1145EVM。
我遵循了以下步骤、但 TCAN114x 不承认 TCAN1145EVM。
我是否缺少任何步骤?

1.安装浏览器扩展
下载并安装 TI Cloud Agent 应用程序
应用 VBAT=VBAT=5V VIO、VCC = 5V
所有连接器 J1至 J10均断开
使用 Mini USB 电缆将 PC 连接到 TCAN1145EVM
6.启动 TCAN114x
7."硬件未连接。 连接失败。" 图标

另外、Windows 设备管理器似乎无法识别 TCAN1145EVM。
这是正常的吗?
如果您能提供解决方案、我将不胜感激。

提前感谢您。

河原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kawahara-San、

    要与 GUI 配合使用、请检查 EVM 背面的 S7是否处于"ON"位置、尤其是 nCS、SDO、SDI、SCLK 线路。

    请告诉我这是否有效。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean-san:

    感谢您的帮助。
    下图显示了 S7上的当前设置。

    我认为所有设置都是"开"的、但这是错的吗?
    我想为您确认一下。

    此致、

    河原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kawahara-San、

    您的设置看起来正确、这些开关处于打开位置。

    我尝试使用我自己的 TCAN1145EVM 在 GUI 上运行、它已成功连接。 插入 USB 电缆后、它应该会自动检测到设备。

    您是否能够使用 GUI 的在线版本? 我认为可能是由于 GUI 上 USB2ANY 的固件版本与电路板不匹配、在此在线版本上、您将能够更新到最新版本的固件。

    dev.ti.com/.../

    如果这对我有帮助、请告诉我。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean-san:

    感谢您、问题已得到解决。
    使用备用评估板更换后、我们能够确认它是否正常工作。
    评估板在初次发货时似乎有缺陷。

    此致、

    河原市