This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:强制100BASE 全双工配置

Guru**** 2619425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489047/dp83867is-forced-100base-full-duplex-configuration

器件型号:DP83867IS

工具/软件:

您好团队。

我的客户希望与 SGMII 强制100BASE 全双工通信、但链路未建立。

请告诉我实现此目的的配置。

以下理解是否正确?

如果有任何其他重要设置、请告诉我。

若要在具有和不具有自动协商功能的情况下使用相同的硬件、他们计划在配置(strap)上启用自动协商功能并通过软件禁用该功能。


寄存器0x0000 [6、13]=01 (100Mbps)
寄存器0x0000 [8]= 1 (全双工操作)
寄存器0x0000 [12]=0 (禁用自动协商)
寄存器0x0014 [6]= 0 (禁用 SGMII 自动协商)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Atshius-San、

    寄存器0x0010设置 SGMII 和 RGMII 启用。 启用 SGMII 并禁用 RGMII 非常重要。
    第11位设置 SGMII、第7位设置 RGMII。  


    您可以 通过读取 PHY 状态寄存器0x0011来检查是否所有设置均已正确设置。
    位[15:14]用于速度选择
    位13适用于双工模式

    请告诉我这是如何实现的。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。

    我检查了寄存器。

    0x0010 bit[11]=1 (启用 SGMII)
    0x0011 bit[15:14]=01 (100Mbps)
    0x0011 bit[13]=1 (全双工)

    客户的设置似乎是正确的、因此我认为可能有其他因素导致链路连接失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Atshius-San、  

    您是否还检查了寄存器0x0010第7位?

    如果设置为0、您能否向我们发送原理图、以便我们可以检查 PHY 的整体配置、为您提供可能的解决方案?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。

    我检查了寄存器0x0010位7=0 (正常运行)

    稍后我会通过私人按摩向您发送示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Atshius-San、  

    我收到了您的原理图。  

    所有重要配置都设置正确。  

    我注意到、PHY 可以与某些器件建立链路、并且在启用自动协商后、可以与所有伙伴建立链路。

    客户能否启用自动协商、但强制在100M 只广播全双工模式?
    他们能否检查 Windows 10器件是否支持100M 全双工模式? 当强制 PHY 进入100M 全双工模式时、链路伙伴必须处于相同模式、否则将无法建立链路。  
    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将因不活动而关闭此 TT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    我很抱歉迟来的答复。

    我还没有收到客户关于您的解决方案是否解决问题的任何反馈。

    我同意关闭此案例。

    如果有、我将创建一个新案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!