This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:与通信模式更改相关的问题

Guru**** 2929270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500487/dp83869hm-concerns-related-to-the-communication-mode-change

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869DP83869EVM

工具/软件:

我对 DP83869HMRGZ 的设计有3个问题。

根据所连接系统的要求、我们需要将通信模式从 SGMII 更改为铜缆、再从1000Base-X 更改为1000Base-T
在当前 SGMII 配置中、SIN、SIP、SOP 和 SON 线路上安装了交流耦合电容器。
将1000Base-X 切换到1000Base-T 模式时、是否有必要移除这些电容器?

此外、对于这个问题的广义上讲、我深表歉意、但因为我们正在考虑修改所附加的原理图以支持1000Base-X 转1000Base-T 模式、
如果需要进行任何其他更改、请告知我们。 (我们不计划更改自动协商设置、因此我们不考虑切换 LED 引脚。)

  • 将 RX_D3更改为低电平

  • 将 JTAG_TDI 连接到 SFP 连接器(J4)的 SFP_RX_LOS 引脚

关于 JTAG_TDI 引脚、您之前提供的 DP83869原理图设计审阅检查清单表明不需要连接。
但是、在贵公司的评估板(DP83869EVM)上、它通过下拉电阻连接到 GND。

在这种情况下、是否需要下拉电阻器?

原理图

我们感谢您的支持并提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    Unknown 说:
    在切换到1000Base-X 转1000Base-T 模式时、是否有必要移除这些电容器?

    这不是必需的。 对于 1000Base-X 和 SGMII 之间的 SIN/SIP/SOP/SON 引脚连接、建议使用交流耦合。

    Unknown 说:
    如果需要进行任何其他更改、请告知我们。 (我们不计划更改自动协商设置、因此我们不考虑切换 LED 引脚。)

    我看不到需要进行任何其他更改- RX_D3为低电平并且 JTAG_TDI 连接到 SFP 就足够了。 我注意到的一个问题是 MDC/MDIO -我在这里没有看到与主机控制器的连接。 需要还是计划访问寄存器? 建议用于诊断和调试功能访问。

    Unknown 说:
    3.关于 JTAG_TDI 引脚、您之前提供的 DP83869原理图设计审查检查清单表明不需要连接。
    但是、在贵公司的评估板(DP83869EVM)上、它通过下拉电阻连接到 GND。

    根据我的理解、在1000Base-X 转1000Base-T 模式下可能需要在 JTAG_TDI/SD 上设置这个 PD。 信号检测引脚为高电平有效、因此下拉电阻有助于确保在不存在信号时默认状态为低电平。

    我不清楚在默认情况下、使用的 SFP 模块是否会在内部下拉。 请确认此内容以了解是否需要外部 PD。

    谢谢您、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复、Mayhew。

    1. 我理解您的解释、我决定按原样保留电容器。

    2. 关于这一点、我们已经使 MDC/MDIO 线路保持未连接状态、因为我们不访问产品电路中的寄存器。 但是、对于模式切换的调查、结果很不方便、因此如您所建议的、我们正在考虑连接它们。

    3. 抱歉—我误操作了 PIN 码。 按照您正确指出的、TDI 引脚用于1000Base-X 转1000Base-T 模式、所以我们将进行连接。

    此致、
    Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 此外、请告诉我有关 JTAG_CLK 引脚的处理方法。

      如果未使用、是否可以将其保持开路状态?

    此致、
    Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    是的、如果既未使用 JTAG_CLK 也未使用 TX_ER 函数、则可以将其保持开路。

    谢谢您、
    Evan