This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:使用与 VCC 引脚串联的铁氧体磁珠是否存在问题?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495512/tusb501-is-it-a-problem-to-use-a-ferrite-bead-in-series-with-the-vcc-pin

部件号:TUSB501

工具/软件:

您好、

我在设计中使用 TUSB501转接驱动器、一般来说、我尝试在大多数元件的 VCC 引脚中放置铁氧体磁珠、主要用于调试目的。

由于 USB3在非常高的频率下运行并且非常敏感、因此我想知道将铁氧体磁珠与 VCC 引脚串联(以及电容器、之后、可能在铁氧体磁珠之前)是否会损害 USB3 SS 信号的性能/降低眼图。

正如我所说、放置铁氧体的动机主要用于调试目的、但特别是对于 USB3接口、 我认为降低 VCC 引脚上的噪声会有所裨益。  我可以选择一种铁氧体、它在1GHz 等高频下具有相对较高的阻抗(例如通过200Ω)并且具有低直流电阻、但我担心这实际上会导致更多问题。

您的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在电源上使用铁氧体磁珠不应显著影响信号完整性。 这应该没问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。