This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:已淘汰 DS90LV047ATMTC

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501486/ds90lv047a-ds90lv047atmtc-obsoleted

工具/软件:

既然 DS90LV047ATMTC (TSSOP)已停产、是否 可以淘汰 DS90LV047ATM (SOIC)、或者我是否可以改用 DS90LV047ATM ?  如果这两个产品都将停产、还有哪些其他选项可以支持我的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    DS90LV047ATMTC 仍可用作  DS90LV047ATMTC /NOPB 。  DS90LV047ATM 也已淘汰、因此我不建议这样做。  没有计划对进行 EOL /NOPB 版本。

    此致、

    插孔