This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:THVD1426DR

Guru**** 2985790 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406, THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501345/thvd1406-thvd1426dr

器件型号:THVD1406
Thread 中讨论的其他器件: THVD1400

工具/软件:

请帮助我们设计适用于 RS RS-485通信的电路、我遇到了 TX 数据生态问题以及我的数据回复。 如何避免此生态数据。

另外、请告诉我如何在硬件设计中控制这些 RE 和 SHDN 引脚。 由于设置 RE (高电平)和 SHDN (低电平)、我面临此问题。

此致、

Basavaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传输的数据始终回显(因为高电平输入信号无法与空闲信号区分开来)。 如果您想避免这种情况、必须使用具有 DE/RE 输入的收发器单独控制驱动器和接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯是正确的。

    THVD1406具有一项功能、即使 RE 被禁用、也会在 TX 上回显发送的数据。  

    "当 RE 为逻辑高电平或保持开路并且 D 输入从逻辑低电平切换到逻辑高电平时、接收器输出在 tdevice-auto-dir 持续时间内为高阻抗 在 tdevice-auto-dir 的持续时间之后、接收器开启并根据差分总线输入电压输出逻辑高电平或低电平。"

    如果您想放弃此功能、您可以查看 THVD1400、因为它与 THVD1406引脚对引脚。

    - Bobby