This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:当芯片处于自动断电状态时、Rout 是否为高阻态?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500899/max3221-are-rout-are-highz-when-chip-is-in-auto-power-down-state

部件号:MAX3221

工具/软件:

你(们)好。

我想 在电路上使用 MAX3221CPWR 芯片、

我有一个 UART 输入或 RS232输入连接到 PCB (不同时)、它通过 RS485芯片与其他硬件进行通信。

如果在自动断电状态下不会禁用 RoutDriver、则 Out-Output 将会干扰 UART 输入。

在数据表中找不到任何相关信息、但我必须准确知道。

否则、我必须对两个信号路径 进行去耦。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表8-2显示(仅限)当通过将/EN 拉高而禁用接收器时、ROUT 引脚会处于高阻抗状态。

    要在自动断电状态下禁用 ROUT、请使用逆变器将/INVALID 连接到/EN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,这是一个伟大的举动!
    你是对的-非常感谢。 这应该是解决我的问题:)