This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:SAS 硬件支持

Guru**** 2448270 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498431/tusb9261-sas-hardware-support

器件型号:TUSB9261

工具/软件:

我正在选择驱动器以连接到实施 TUSB9261芯片组的适配器、我很好奇该产品是否本身支持 SAS 驱动器。

SAS 和 SATA 的引脚排列几乎相同、但虽然 SATA 驱动器几乎可以在 SAS 控制器上正常工作、但某些 SAS 驱动器需要主机本身具有专门的硬件控制功能。

我在数据表中搜索过、发现其中提到了 SCSI 和主机总线接口、但没有明确提到 SAS 兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    我们没有任何支持 SAS 兼容性的数据。  TUSB9261仅符合 串行 ATA 规范修订版2.6。

    SCSI 是在 USB 连接 SCSI 协议(UASP) USB 类支持的上下文中提及的

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    值得注意。 在任何情况下,我都将获得一个测试 SAS 设备,以确认或拒绝兼容性,以供将来查找。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kurt!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用其他各种适配器以及 TUSB9261进行测试后、我可以确认这些芯片组无法枚举需要显式硬件控制的 SAS 驱动器。