This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:开关和多路复用器之间的差异

Guru**** 2880600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503130/tca9544a-the-difference-between-a-switch-and-a-multiplexer

器件型号:TCA9544A

工具/软件:

尊敬的 Dears:

两种材料 TCA9544和 TCA9548、前者支持多通道选择、而后者支持单通道选择。

从手册的角度来看、两者都用于解决 I2C 地址冲突。 这两款器件有哪些优缺点?

用户对模型选择有哪些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关可以同时启用多个通道;这是唯一的区别。 如果要执行此操作、请使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个芯片都可以解决地址冲突的问题。 我想问一下开关多通道使能有什么优势。

    请问哪种应用更适合使用开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生地址冲突时、不需要启用多个通道、可以使用其中一个通道。