This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1和 TCAN1043A-Q1 SCH 审查申请

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN1043A-Q1, ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503048/tcan1044a-q1-tcan1044a-q1and-tcan1043a-q1-sch-review-request

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043A-Q1ESD2CAN24-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

客户已将 NXP 的解决方案 TJA1043和 TJA1042替换为 TCAN1044A-Q1和 TCAN1043A-Q1。 原理图设计已经完成、"不填充"表示保留的电路设计位置、但尚未安装。 请帮助确认是否需要进行任何修改、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:  

    总体原理图看起来不错。 我假定特意选择了1.3k Ω 终端来匹配总体阻抗。 还请帮助推广适用于 CAN 应用的 ESD2CAN24-Q1、谢谢。  

    此致、

    Michael。