This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:总线短路测试

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503089/tcan1044a-q1-bus-short-test

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户将 TCAN1044AVDRQ1用于其工程。 为验证总线故障保护、他们将  TCAN1044AVDRQ1连接到 CAN OE 并启动 CAN 接口、在 多次将 CANH 引脚短接至外部24V 后、CAN IC 损坏。  他们询问他们是否使用正确的方法测试总线故障保护、您能否为  TCAN1044AVDRQ1总线故障保护测试提供一些指导?

此致、

张晓伟