This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C363B:DS90C363B

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501920/ds90c363b-ds90c363b

器件型号:DS90C363B

工具/软件:

您好:

我有一个一般性的问题。 在您的元件和/或数据表中、我们可以在哪里找到批号? 出于可追溯性目的...

例如这一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了防止假冒、此信息不会发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilen:

    正确、TI 不对外分享批号。

    谢谢你的支持克莱门斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这条 变送器上的第一条线意味着什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    347AYXLUG3系列是一款用于内部可追溯性目的的 Topmark -该信息不具有公开意义。

    谢谢、

    Ragav Subramanian