This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2021A-Q1:仿真 LIN 收发器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN1021A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502406/tlin2021a-q1-simulating-lin-transciver

器件型号:TLIN2021A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TLIN1021A-Q1

工具/软件:

您好:  

我有关于 TLIN2021A -Q1 的更准确的仿真部分的问题。 当我询问 SPICE 模型时、我得到的只是类似器件(TLIN1021A-Q1)的 IBIS 模型。 但即使使用 IBIS 模型、我也找不到任何软件。 我要模拟的是:


-芯片的基本工作,如果与数据表中所示的元件连接(就像你模拟 SPICE 模型一样)
-不同工作模式下的功率消耗
-瞬态现象
-运行期间 TXD 和 RXD 引脚的状态,一种读取 LIN 总线状态(显性或隐性状态)的方式

我接触到的软件是 LT SPICE、Tina TI、PSICE for TI 和 Altium、是否有任何可能的方法可以使用我得到的东西来模拟任何重要的要求?

谢谢您、

Jure Kosovel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、jure、

    遗憾的是、IBIS 会仿真信号完整性、不会像您提到的那样对内部电路进行建模、我无法找到其他模型。

    我会进一步建议使用 EVM 来帮助进行评估、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    此致、
    法律上