This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH981-Q1:如何计算 FPD-Link IV TX→RX 通信的 I2C 寄存器读写时序?

Guru**** 2618105 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB988-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502405/ds90uh981-q1-how-to-calculate-i2c-register-read-and-write-timing-for-fpd-link-iv-tx-rx-communication

器件型号:DS90UH981-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB988-Q1

工具/软件:

您好 TI

我正在开发使用 FPD-Link IV 串行器/解串器的汽车显示系统(例如 DS90UB988-Q1)

我需要计算 TX 和 RX 之间 I2C 寄存器读取和写入操作的精确时序。

 

 了解  计算 方法 、以   动器件  寄存器 作为  示例、计算       I2C   读取  写入所需的时间

写入: start (1位)+ device add (7位)+ write (1位)+ ACK (1位)+ reg add (8位)+ ACK (1位)+ data (8位)+ ACK (1位)+ stop (1位)

=29位

读取:  start (1位)+ device add (7位)+ write (1位)+ rec (1位)+ reg add (8位)+ ACK (1位)+ start (1位)+ device add (7位)+ read (1位)+ data (8位)+ NACK (1位)+ stop (1位)

=39位

TIME_I2C_WRITE_=29位*(1/400kHz)

TIME_I2C_READ=39位*(1/400kHz)

但是               FDP-link 的正向和反向通道的 I2C 通信时间计算方法   明确

您能否澄清以下几点

       实际 传输  I2C 的正向通道的带宽。

2.        实际 传输  I2C 的反向通道的带宽。

3. 转发 信道 数据  格式

4. 反向 通道 数据  格式

用例示例:

I‌2C_CLK:400kHz

正向通道线路速率:3.375Gbps

反向通道速率:168.75Mbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有本地 FAE 为您提供支持? 您可以要求他们在我们的内部论坛上发布此问题、因为这是 NDA 信息。  

    BR、

    以斯帖