This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:1MHz 电荷泵引起的 EMC

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502044/max3232e-emc-caused-by-1mhz-charge-pump

部件号:MAX3232E

工具/软件:

尊敬的专家:

MAX3232EIDR 可直接替换为 MAX3232IDR。 但是、客户报告 MAX3232EIDR 的电荷泵频率为1MHz、这很容易导致 EMC 问题、并且无法通过 EMC 测试。  

您可以帮助给出一些注释或推荐的任何其他 P2P 器件吗?

谢谢!

BR、

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    我们没有表征电荷泵的频率、因此我不知道哪些器件具有哪些频率。  

    MAX3232IDR 仍然是一个有效器件。 如果开关频率是个问题、他们不能保留原始器件而不是替换它?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的答复。 我有一个问题需要您的帮助。

    电荷泵用于将 Vcc 转换为3.3V 或5V、对吗? 我想开关频率是固定的。  

    我的理解有问题吗?

    BR、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电荷泵输出被调节至约±5.4V、因此我预计其频率会根据负载而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="620462" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502044/max3232e-emc-caused-by-1mhz-charge-pump/5772099 #5772099"]

    电荷泵用于将 Vcc 转换为3.3V 或5V、对吗? 我想开关频率是固定的。  

    我的理解有问题吗?

    [/报价]

    电荷泵将接受 Vcc 电压并尝试将其升压/降压至+/-5.4V (数据表中驱动器的 VOH/Vol)

    将会存在一定的最大频率、使其无法更快地切换。 但我对电荷泵电路的工作原理的理解是、它会查看泵上的电压、并根据其当前电压开启/关闭电荷。 如果电压降至5V 以下、它将尝试为电压高达5.5V。 如果充电超过(示例值) 5.8V、则会禁用充电。 这基本上循环遍历以尝试将其调节到+/-5.4V 目标。

    - Bobby