主题中讨论的其他器件:DP83TC812R-Q1、
工具/软件:
您好:
我可以与 DP83TC812系列的不同芯片通信吗?
我有3个器件;
其中一款有 DP83TC812R-Q1 eth
其中之一是 DP83TC812EVM-MC 卡
其中一个有 BCM89836 eth
通常、我尝试通过 BCM89836 (主器件)在 DP83TC812R (从器件)上进入睡眠模式。 不管用。 然后、我决定使用 DP83TC812EVM 和 BCM89836进行测试。 我使用 BCM89836作为从器件、并使用 DP83TC812EVM-MC 作为主器件。
我通过寄存器0x018C 中的 MDIO 将值0x0002发送到 EVM。 如果 EVM 和 DP83TC812器件相互连接、则两个器件都将进入睡眠模式。 但是、如果您将 DP83TC812EVM 连接到 BCM89836、器件将不会进入睡眠模式。 在这两个测试中、EVM 都是主器件。 (我假设在 EVM 主站用例中测试会更容易。)
我的主要目标是使用 DP83TC812-10从 BCM89836发送睡眠命令并将 TC 置于睡眠状态。
我该怎么做?
此致、
Faruk