This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:有关 SN65DSI83-Q1的重新初始化序列的阐释

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502663/sn65dsi83-q1-clarification-on-reinitialization-sequence-for-sn65dsi83-q1

器件型号:SN65DSI83-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:
我们使用 SN65DSI83-Q1桥接 IC、将显示屏的 DSI 数据转换为 LVDS、并间歇性地面临显示消隐问题
为了恢复显示屏并将其恢复到工作状态、我们将从初始化流程中的第5步开始、按照建议的顺序重新写入所有 CSR 寄存器。 尽管如此、在某些情况下、我们会继续在寄存器 E5中观察到错误标志。
您能否确认在此类重新初始化期间、是否有必要从步骤2开始执行完整的初始化序列、包括将 DSI CLK 通道驱动至 HS 模式、并将 DSI 数据通道驱动至 LP11
我们正在尝试了解省略这些早期步骤是否会导致重新初始化不可靠并可能导致消隐行为。
期待您的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    根据数据表中的顺序、0xE5不是0x00、表示出现了错误、因此建议返回步骤2、然后将 EN 引脚设置为低电平、然后设置为高电平。

    您还能分享您面临的消隐问题吗? 您能告诉我们什么是观察结果(黑屏、闪烁等)、发生频率如何? 该问题是否总是在0xE5中显示相同的错误标志? 该寄存器的读数是什么? 您是否使用内部测试模式进行了测试? 测试模式是否显示类似的问题?

    如果这是反复出现的问题、可能与初始化、电源序列或显示配置有关、需要予以纠正以防止出现该错误。

    此致、
    Ikram