This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:DS92LV18TVV

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501319/ds92lv18-ds92lv18tvv

部件号:DS92LV18

工具/软件:

尊敬的 HSC 团队:

我的客户目前正在研究其设计中的串行器/解串器拓扑、以减少 PCBA 之间的板间信号。 它们以 DS92LV1x 组件为目标、其源信号主要为二进制、没有严重的时序限制。

其设计包括 PCBA 之间的 UART 通信。 他们希望估算是否可以在我们 PCBA 之间的串行器/解串器提供的 LVDS 链路中嵌入 UART 通信。 如果是、与 DS92LV1x 元件的 TCK 和 REFCK 相比、UART 的最大速度是多少?

为了澄清我的问题、下面是一个简单的文本原理图:

UART PCBA #1:Rx <-<-                         TX

              TX ->[DS92LV1x] Left right arrow [DS92LV1x]-> RX:UART PCBA #2

这是可能的吗? 对于50 MHz 串行器/解串器时钟、我可以实现的 UART 最大速度是多少?

顺便说一句、DS92LV1x 是相当老的、它是否已迁移到 RFAB? 我们是否有类似推广的新器件?

感谢您的帮助和支持。

谢谢、
Flo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、  

    对此有任何反馈?  

    谢谢、
    Flo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 非常慢(不超过3 Mbps)、因此在50 MHz 上对信号进行采样没有问题。