This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 是否可用于不带 SFP 模块的光纤以太网?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502525/dp83869hm-can-the-dp83869hm-be-used-for-fiber-ethernet-without-an-sfp-module

器件型号:DP83869HM
主题: DP83869中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

DP83869HM 数据表中的图8-4中显示了光纤收发器。

图8-5显示了 SFP 模块。

您能否验证 DP83869HM 是否可以连接到 SFP 以外的其他光纤收发器?

例如、FTE8504K1LTN 是否来自 Coherent? 根据所选的光收发器、这显然会限制对 MMF 或 SMF 的支持、但这是否可行?

由于恶劣的机械环境、我想在设计中省略 SFP 模块。

此致

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    我们尚未通过此模块专门测试 DP83869。 不过、我建议比较 FTE 器件的输入和输出规格、并与我们的 PHY 规格进行比较、以确定兼容性。

    此致、

    Gerome