This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:有时它会通过 I2C 停止响应

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534, TCA9534, TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501159/pca9534-sometimes-it-stops-responding-via-i2c

部件号:PCA9534
主题中讨论的其他器件: TCA9534TCA6408A

工具/软件:

你好。

我们有一个使用 PCA9534作为通过 I2C 的 I/O 扩展构建的应用。

问题在于、有时芯片会通过 I2C 停止响应、使数字输出保持活动状态、无法从主器件更新(这可能是由于电气干扰。)  

让 IT 再次响应的唯一方法是断开器件电源、然后对其重新供电。

我随附了一个连接图、以了解是否有人可以为我们提供有关如何加强连接并避免问题的建议。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试 TCA9534以获得更好的上电行为。

    TCA6408A 具有/RESET 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:

    除了 Clemens 的评论之外、您是否有任何示波器捕获来显示当前的问题?  

    SDA 总线是否卡住?

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。


    非常感谢您的帮助。

    很遗憾、实验室中不会出现这个问题。 因此、我无法安装示波器或更改硬件。 显然、芯片停止响应主器件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:

    如果没有示波器捕获、可能很难找到总线无响应的根本原因。  

    PCA9534出现错误后、MCU 是否可以与总线上的其他器件通信?

    我们能否确认根据数据表执行了读取和写入过程?  

    此致、

    Tyler