This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:VGA 和 DP 多路复用器

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501849/hd3ss214-vga-and-dp-mux

器件型号:HD3SS214
主题中讨论的其他器件: TS3DV642

工具/软件:

您好的团队、

客户希望找到2:1多路复用器、一个输入是模拟 VGA 信号、另一个输入是 DP 信号。 客户将选择其中一个输出。 我们是否有此类器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naizeng、

       如果仔细考虑设计注意事项、HD3SS214似乎可以支持模拟 VGA 信号

    将放置在多路复用器上的所有信号是否都处于器件的建议运行条件内?(系统的电压电平是否小于3.3V、这与本文中的 e2e 主题类似?) IO 引脚和控制引脚必须处于器件的建议运行条件内。

    此外、为了使该应用正常工作、多路复用器两侧的共模电压必须相同。

    请让我知道您的想法、如果您可以提供任何其他信息、我们可以再次检查他们的申请。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    经过更多考虑、而 hd3ss214可以支持此应用程序。

    我建议将 ts3dv642用于此类应用、因为它具有更高的带宽和更宽的电压支持、这将为客户设计提供更大的灵活性。

    此致、

    Kameron