This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EP:激光 CW 操作模式设置

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500132/onet1130ep-laser-cw-mode-of-operation-settings

器件型号:ONET1130EP
主题中讨论的其他器件:LMH13000

工具/软件:

您好、

我正在寻找连续波长(CW)模式激光驱动器。

该器件是否支持 CW 模式(无任何调制)?

此致、

Nanjunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nanjunda:

    您是否知道应用将需要多少偏置电流?  我们的许多 ONET 器件都能够设置偏置电流或设置偏置电流与 PD 电流之比。  我想知道这是否符合您的要求。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    所需的偏置电流约为200mA。

    此致、

    Nanjunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nanjunda:

    Onet 产品系列中的器件最大偏置电流为~μ A 150mA、因此这些并不合适。

    我想知道 LMH13000是否合适。  请告诉我您的想法。

    此外、如果您主要需要电流阱/供电方、您可能会发现此应用手册很有用。
    https://www.ti.com/lit/an/snoaa46/snoaa46.pdf

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的建议。 但是、我们正在寻找一个运行的驱动器 恒定功率模式 并且能够提供足够的电流 电流来驱动激光器 理想情况下 200 mA  

    如果您有任何合适的选择、请告知我们。

    谢谢、
    戈帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopal:

    很抱歉、但我不清楚  LMH13000为什么 不符合您的标准。  该器件将持续电流从50mA 灌入至1A。  您能帮助澄清一下吗?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew

    正确、但我们需要激光驱动器才能工作 恒定功率模式 、而 LMH13000 采用的器件 仅限恒流模式

    感谢您发送编修。

    -

    戈帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopal:

    我现在理解、感谢您的澄清。

    我们的 ONET 器件能够保持偏置电流与 PD 电流之比、从而实现恒定输出光功率。

    如果您的目标是实现恒定光功率、则可以将 PD 连接到 TIA、以将 PD 电流转换为电压、并使用电压驱动 LMH13000的 Vset。

    除此之外、我没有任何其他器件可供建议。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见,Drew。

    此致、

    Nanjunda M