This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230EVM:用于测试 DS250DF230板的 USBANY 接口适配器和 SigCon Archibest

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502262/ds250df230evm-usbany-interface-adapter-and-sigcon-architest-to-test-ds250df230-board

器件型号:DS250DF230EVM
主题中讨论的其他器件:DS250DF230USB2ANY

工具/软件:

您好 TI

我希望设计具有 DS250DF230的电路板、  如果我使用 SigCon Architest 进行测试、似乎我必须使用 PC 和电路板之间连接的"USBANY 接口适配器"。

是否可以使用通用的"USB 转 I2C"器件和 SigCon Archibetest 来测试我的 电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    是的、您需要使用 USB2ANY 适配器才能使用 SigCon Architect 是正确的。  您可以使用通用 USB 转 I2C 器件、但随后将无法使用 SigCon Architect。

    您还可以实施板载 USB2ANY 进行测试(请参阅我们的 EVM)、并使用 USB2ANY Explorer 软件对其进行刷写。  但是、请注意、USB2ANY 仅用作评估工具。

    谢谢、

    Drew