This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:链路状态有效(BMSR 寄存器中的链路状态=1)、但无法成功引脚建立链路伙伴、为什么

Guru**** 2897400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488150/dp83848k-link-status-is-valid-link-status-1-in-bmsr-register-but-cannot-successfully-pin-link-partner-why

器件型号:DP83848K

工具/软件:

尊敬的专家:

客户在其设备中使用 DP83848K。 他们使用此设置进行一些测试:设备通过 CAT5以太网电缆的一小段直接连接到 PC。 他们在电源电缆上施加 EFT、发现通信已终止、PC 在 EFT 后无法成功 ping 通设备、直到以太网电缆断开并再次连接。 同时、他们检查 BMSR 寄存器(位2)中的链路状态位并发现链路状态= 1。 我无法理解为什么链路状态有效、但无法建立通信。 他们应该如何处理这个问题?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的查询。 我们的一位应用工程师将很快回复您。 感谢您的耐心。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    您能否分享他们的设置方框图、原理图和从0x00到0x1F 的完整寄存器转储?  

    他们在电源电缆上施加 EFT、我假设这是与以太网电缆分开的电缆。 如果是这种情况、电源电缆与以太网电缆之间的距离有多远?   

    如果禁用和强制速度、您是否看到链路断开问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    接下来、关闭这个 e2e 主题。  如果您需要其他支持、可以回复此 E2E 主题或创建新主题。

    谢谢

    David