This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:多路信号分离和透明特性

Guru**** 2581505 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS560MB410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497135/ds280mb810-de-mux-and-transparency-features

器件型号:DS280MB810
Thread 中讨论的其他器件: DS560MB410

工具/软件:

您好:

我考虑在100GBASE-KR 接口设计中将 DS280MB810用作多路信号分离器件。

中板场景需要多路信号分离器、因此一侧之间的链路可在2个(可选)之间切换

路径(类似于冗余方案)。

最关键的特性是透明度、因此会为每个保留通过 DS280MB810实现的信号特性

所选的多路 信号分离选项–因此、无论选择的是多路信号分离选项、都在两个链路侧之间执行链路训练。

 

不过根据数据表、似乎需要完全旁路才能实现上述透明度、

似乎"旁路"选项仅绕过升压级1、而信号通过升压级2驱动。

数据表指出、"…EQ 增强级2控制。 直接传输到模拟信号。 无需覆盖位…"  但并不清楚

为什么该旁路也不包含升压级2。

 

似乎也有 DS560MB410 器件作为选项、这是否更适合所述的应用?             

此致、

Arie Menscher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    DS280MB810或 DS560MB410均适合此应用。  这两个都是线性器件、因此它们对于链路训练过程是透明的。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的反馈。

    您能否告知  DS280MB810中的"旁路"选项、因为这是应用链路训练和其他相关操作的透明传输所需的功能 -因为数据表指示 "旁路"选项仅禁用升压级1、而信号通过升压级2驱动-为什么旁路选项不包含升压级2?

    我在数据表中看到"…EQ 增强级2控制"的指示。 直接传输到模拟信号。 无需覆盖位…"  但仍然不清楚为什么会产生什么影响?!

    此致、

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    我认为区分"链路训练过程中的透明度要求"和"绕过"选项非常重要。  信号可以通过 CTLE 增强级传输、并且仍然能够实现链路训练的透明度。

     BYPASS 选项的目的是提供一种降低 CTLE 增强的方法。  使用旁路的最低升压选项为2.4dB @ 12.9GHz。  不带旁路的最低升压选项为8.7dB @ 12.9GHz。

    即使信号通过 CTLE 升压级进行传输、由于该器件是线性器件、因此对于链路训练仍然是透明的。  限幅转接驱动器或重定时器等非线性器件不适合链路训练应用。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的澄清。

    1.那么、如果我想尽量减少 CTLE 升压的影响、除了绕过升压级1之外、升压级2应该设置什么(如果有)?

    2.对于透明度,使用默认设置是否足够?

    此致、

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    您是否可以访问该器件的编程指南?  如果没有、请在此处申请访问:
    https://www.ti.com/drr/opn/DS280MB810-DESIGN

    1. 编程指南包含有关为每个设置配置 CTLE 以及相关增强电路的详细信息。  您将根据 DS280MB810要处理的均衡量来设置 BOOST。
    2. 默认设置未启用 EQ 旁路。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供的信息。

    我一直在寻找实际"直通"方面的"旁路"功能、没有任何 CTLE 或相关效果、用于在 端子(引脚)输入端接收到的端子(引脚)输出端提供信号。 此选项是否可用?

    此致、

    Arie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    此选项不可用。

    您是否认为 DS280MB810适合您的应用?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    我们确实考虑了  DS280MB810 -这是我们目前的选择、我们之前的讨论主要针对该器件、包括关于旁路选项的最后一个问题。

    或者我是否误解了您的意思?

    此致、

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    我们确实考虑了  DS280MB810 -这是我们目前的选择、我们之前的讨论主要针对该器件、包括关于旁路选项的最后一个问题。

    或者我是否误解了您的意思?

    此致、

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    感谢您的回答、我认为您理解正确。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Drew