This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:适用于 Linux 中 ADS 的 DS100BR210 IBIS 模型

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501534/ds100br210-ds100br210-ibis-model-for-ads-in-linux

部件号:DS100BR210

工具/软件:

IBIS 模型 DS100BR210无法在 Linux 上运行。 您能提供一种吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我认为我们没有与操作系统相关的 IBIS 模型。 我会检查并告诉您。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    很遗憾、我们没有该模型的 Linux 版本。

    此致、

    Nick