This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:将 RGMII 信号连接到以太网 PHY 芯片的以太网交换机

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501752/dp83869hm-connecting-rgmii-signals-to-ethernet-switch-from-ethernet-phy-chip

器件型号:DP83869HM

工具/软件:

大家好、

大家好。

我想将 MDI 信号(1Gbps)从 Orin NX 切换到多个设备(例如5通道)。

Orin NX 有1个1Gbps 以太网接口。

我有一个概念。 请检查实施相同协议的可行性。

此致、

Harikrishnan T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提出已经实施的解决方案或考虑到的任何交换机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harikrishnan、

    出于我的理解、您希望为以太网交换机提供 RGMII、但然后让该交换机将流量回显到所有五个端口? 如果是、这似乎更像是一个交换器应用程序、该供应商将能够为其提供帮助。 TI 仅是以太网 PHY 供应商。

    此致、

    Gerome