This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:BQ24392 VBUS 电压范围?

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502107/bq24392-bq24392-vbus-voltage-range

部件号:BQ24392

工具/软件:

您好、  

我们希望 仅当有效的 VBUS 源连接到外部触点时、才使用 BQ24392 IC 来启用 USB2.0信号。

请参阅随附的方框图、其中说明了配置详细信息。

USB2.0接口要求

1.当标准 USB-C 主机/源连接到设备 USB-C 插座时、D+/D-外部触点不应处于活动状态。

2.连接对接/车载适配器并通过 USB-C CC1 PD 协议请求数据角色交换时,将使用 D+/D 外部触点进行数据通信。

采用对接/车辆配置的器件将始终是数据 POV 的主机。  

3、在 VBUS>3.5V 时、将自动检测到外部触点的 VBUS 电压连接、从而启用 USB 2.0高速隔离开关 BQ24392。

4.对接/车辆电源将支持具有高达12V VBUS 的 USB-C PD。

问题:

a.主要问题是 VBUS 是否可以直接连接到 BQ24392的 VBUS 引脚、还是应使用 LDO 转换为4.75-4.9V。

Flex 上没有其他可以为 IC 供电的电压源。

我看到、作为标准 USB-C 插座、VBUS 可 在高达28V 的电压下受到保护、但我不确定 IC 是否可以在 VBUS 高达9V 或12V 的电压下支持正常运行。

B. BQ24392的最大电流消耗为 USB2.0–HS (480Mbps)?

如果 IC 的最大电流消耗过低、我们是否可以使用齐纳二极管产生 VBUS 到 BQ24392 ~5V 的电压?

C.充电器类型检测不是必需的。

根据该规范、我知道如果 USB-C PD 源连接到 D+/D-悬空、CRG_DET 将指示"无充电器"?  

它是否会激活 USB 数据开关?

d.如果"c"不正确、我们是否可以向 D+和 D 输入上的 GND 添加外部 Pd "R"、以便在连接 USB-C PD 源时始终启用数据开关激活?

e.是否有任何可以通知器件由于有效的 VBUS 连接而启用开关的控制引脚(而不是 CRG_DET)?

谢谢  

Vitaliy

e2e.ti.com/.../Block_5F00_Diagramm_5F00_for-Data.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    1.我们的团队建议 VBUS 电压保持在数据表 rec ops 部分的范围内。(这是因为我们无法保证器件输出侧 rec ops 范围正常运行)

    2.此外、数据表中未指定您应用的电流消耗、我们的团队很难验证 、但使用齐纳二极管将 Vbus 设置为5V 应该足以满足要求、并帮助为器件提供足够的电流。(如果我在这里误解了任何内容、请告诉我。)

    3、CHG_DET 将指示不充电、USB 数据开关不会激活。

    4.  由于 BC1.2检测算法的细节,我没有信心,也无法保证下拉电阻是否会真正帮助您的应用中激活 USB 数据开关。 由于检测算法的细节、我认为下拉电阻不能帮助激活开关  

    否、没有其他引脚会提醒器件开关已启用。

    请告诉我此信息是否有帮助、以及我是否有误解。

    此致、

    Kameron