This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:去加重功能

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498315/onet1151l-de-emphasis

器件型号:ONET1151L

工具/软件:

您好、

您能否提供有关去加重寄存器 DE[0..2](寄存器8的0至2位)的更多信息? 是否设置在"无去加重"和"最大"之间? 如果是、每个设置的值是多少?

谢谢、

Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    是的、中有设置介于"无去加重"和"最大"之间  我检查一下我们是否有这些值、明天会更新您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    遗憾的是、我们没有该器件的去加重值。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着唯一的设置是000 (无去加重)或111 (最大去加重)? 能否提供以 dB 为单位的最大去加重功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    DE[2:0]的所有值都应可用。

    如上所述、这些去加重值不适用于该器件(以 dB 为单位)。

    此致、
    David