This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:在 CAN 消息传输中观察到延迟

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502632/tcan4550-q1-delays-observed-in-can-message-transfer

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在将两个 TCAN4550芯片组与我们的两个 SPI 配合使用、我们想知道 tcan4550驱动器是否可以在同一个处理器中同时管理这两个芯片组?

此致、

Ankita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankita、

    这取决于您的处理器和要求。  最后、我理解的问题是整个解决方案是否能够支持所需的 CAN 消息 RX/TX 要求。

    通过 TCAN4550-Q1器件的所有通信都通过 SPI 接口、每个器件都将提供相同水平的性能。

    我不知道您的性能要求是什么、以及您所指的是一些特定的 CAN 消息吞吐量或波特率、但如果是、这一切都取决于控制 SPI 通信的处理器。  

    TCAN4550-Q1器件将通过两个 SPI 接口以处理器可支持的任何速率发送和接收 CAN 消息。

    如果处理器在同一内核中运行两个 TCAN4550-Q1器件、则很可能一次只能通过一个 SPI 接口进行通信。  但是、如果处理器为两个 TCAN4550-Q1使用单独的内核、则可以同时进行通信。

    由于我不支持您的处理器或固件、这实际上并不是与 TCAN4550-Q1器件相关的问题、我可以为您提供帮助。  不过、一般来说、为了尽可能提高 CAN 消息吞吐量、使 SPI 通信尽可能高效至关重要。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    是的、这是关于吞吐量问题、比如当我们执行单个 CAN 传输时、我们得到大约7.5k 毫秒/秒、但如果我们执行2个 CAN 同时传输、我们得到大约4K 毫秒/秒的每一个 CAN、但我们希望在这种情况下都有7.5k。

    此外、我们进行了 SPI 开发测试、以在未连接任何 CAN 收发器的情况下单独检查 SPI 的性能、我们发现单次 SPI 传输和两次 SPI 同时传输期间的时序是相同的、因此对于这种同时情况、SPI 具有传输这些数据的能力、这是在单次传输中完成的。 另外、在我们的处理器方面询问这种情况时、他们会说这取决于驱动程序的设计、能够处理多个器件。

    那么、您是否可以提出任何建议来帮助我们解决此问题?

    谢谢!

    此致、

    Ankita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankita、

    虽然您尚未直接确认这一点、但处理器似乎一次只能通过 SPI 为一个 TCAN4550提供服务。  如果单个设备可以传输7.5k 毫秒/秒、而添加第二个设备时两个设备的总合并毫秒/秒大致相同、并且每个设备的消息计数约为消息计数的一半。

    为了更大限度地提高 CAN 消息吞吐量、您需要优化 SPI 通信并尽可能减少空闲时间和不必要的位。

    • 最大化 SPI 比特率可减少位周期并缩短每个 SPI 事务的总时间
    • 尽可能使用多字 SPI 读取/写入事务来减少32位字 SPI 标头的数量(读取/写入操作码+地址+长度)
    • 缩短 SPI 事务之间的空闲时间
    • 减少或消除 SPI 事务中的任何空闲时间。
      • 片选下降低电平与 SCLK/数据开始之间的时间
      • 最后一个 SCLK/数据位和片选上升高电平之间的时间
      • 在来自处理器或驱动程序的 SCLK/Data 部分中的任何时间、都只能一次处理减少的位数(例如8或16位)。  TCAN4550以32位字运行、每个 SPI 事务至少为64位
    • 消除任何不必要的 SPI 寄存器或 MRAM 活动。  使用您需要的功能、但消除您不需要的功能。  例如、如果您实际上没有使用 TX 事件 FIFO 来跟踪发送的消息、则不要将其配置为使用、否则只需要额外的 SPI 活动来处理和处理此 FIFO 及其相关的任何中断。 等
    • 使用多字 SPI 读取/写入特性还允许在单个极长 SPI 事务中处理连续存储器中的多个 CAN 消息 RX/TX 缓冲器。  例如、设置 RX FIFO 水线位将使您能够一次读取多个 RX 消息缓冲区、然后发出单个 SPI 写入命令来确认所有消息都已被读取、而不是单独读取和确认每条 RX 消息。

    我希望这些对于如何优化性能是有益的建议。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    f 单个设备可以传输7.5k msg/秒、添加第二个设备时、两个设备的总合并 msg/秒大致相同、每个设备的消息数大约为一半。

    这是否意味着无论单个 CAN 吞吐量是什么、如果我们添加另一个 CAN、两个 CAN 会给出单个 CAN 给出的结果、而在每个 CAN 中都是一半?

    此致、

    Ankita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我只是查看您的数字、了解您报告处理器的功能。  TCAN4550彼此独立运行、只要处理器将消息加载到 TX 缓冲区元素中并设置 TXBAR 寄存器中的相应位以发起传输、就会根据仲裁规则在 CAN 总线上发送消息。

    可能有两个限制因素:

    1. 处理器可能无法通过单独的 SPI 接口以全速率为两个 TCAN4550器件提供服务、这可能会导致每个 TCAN4550器件的总体 CAN 消息吞吐量降低。
    2. CAN 总线负载可能开始饱和、仲裁规则可能开始限制每个 TCAN4550可以发送的消息总数、因为它现在必须与额外的 TCAN4550器件进行仲裁、也尝试同时在总线上发送。

    我无法明确说明您的处理器、但一般来说、两个 TCAN4550将使处理器所需的工作量加倍、并可能导致 CAN 消息吞吐量降低。

    同样、添加第二个 TCAN4550并期望其也传输7.5k msg/秒意味着 CAN 总线需要支持15k msg/秒、否则 CAN 协议将成为限制因素。  可支持的 CAN 消息的最大数量将随每条消息的比特率和数据长度字段而变化。  您的 CAN 总线是否有足够的带宽或裕度来支持15k msg/sec?  如果不是、这可能是因为您为每个 TCAN4550器件降低了毫秒/秒的速率。

    此致、

    Jonathan