This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042G-Q1:布局问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503718/tcan1042g-q1-layout-issue

器件型号:TCAN1042G-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

客户希望将 TCAN1042背对背放在电路板上、这意味着一个器件放在顶部、另一个器件放在底部、通过过孔连接 CANH 和 CANL。 此类布局是否有任何问题? 在布 板上时、客户是否需要注意什么? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我假定一次只有一个设备处于活动状态、建议使用0欧姆跳线为未使用的设备禁用 STB。 建议保持过孔较短、每个信号路径仅使用一个过孔、并在附近放置接地过孔以保留返回路径并更大限度地减小环路面积、同时确保两个器件之间进行对称布线、并通过隔离0欧姆来避免残桩、从而干净地移除路径。

    它们还应该共享一个实心接地、两个器件在 VCC 附近通过100nF 进行局部去耦、谢谢。

    此致、

    Michael。