This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:过压故障行为

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM63615-Q1, ISO6520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503484/sn74avc4t774-overvoltage-fault-behavior

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:LM63615-Q1ISO6520

工具/软件:

使用74AVC4T774 、A 侧3V、B 侧1.8V。B 侧1.8V 电源来自具有12V 输入的降压转换器。

该问题与1.8V 稳压器在其输出为12V 时发生故障时的器件行为有关。

假设 74AVC4T774以及从1.8V 电压运行的所有电压都将失败、器件 VCCA 侧的电压可能会发生什么变化? 它们是否会受到保护、或者是否也会上升到过压水平?

开关稳压器是 LM63615-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    由于1.8V 稳压器发生故障、我推断 VCCB 侧会降至0V。 在这种情况下、器件将进入局部断电模式、在此模式 下、随后禁用输出、因此不会出现过压电平暴露的问题。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是相反的问题。 最坏的情况是稳压器输出达到输入电压(12V)。 这可能是由于稳压器内部的高侧 FET 发生故障或反馈电阻器开路而发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    如果暴露在12V 电压下、AVC4T774将损坏。 这高于该器件可承受的绝对最大额定值。 (最大值为4.6V)

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、部件将会损坏(可能严重损坏)。 但原始问题仍然是:  

    "器件 VCCA 侧的电压可能会发生什么情况? 它们是否会受到保护、或者是否也会上升到过压水平?"

    如果没有办法知道,这是一个可以接受的答案。 如果 VCCA 侧受到保护、我可以省去电路板旋转。

    或许使用 ISO6520等隔离器可以保护器件的输入侧、免受器件输出侧过压的影响。 欢迎您提出任何其他建议。

    谢谢、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施加12V 电压肯定会损坏 AVC。 任何事情都可能发生;不能排除对另一侧的短路。

    隔离器已经可以进行电平转换。