This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:DP83640和 SFP 模块

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503414/dp83640-dp83640-and-sfp-modules

器件型号:DP83640
主题: DP83869中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们目前正在使用 DP83640 以太网 PHY 中的物理层、它在中进行了配置 光纤模式(100BASE-FX) 使用了 FX_EN_Z 引脚

使用时、此设置按预期工作 光纤 SFP 模块 、通过标准100BASE-FX 进行通信、无需自动协商。

但我们感到惊讶的是、完全相同的配置也可用于 铜缆 SFP 模块 (具体来说是 SFP-FB-GE-T 尽管这是一个 RJ45铜缆模块、通常适用于100BASE-TX 或 FS 应用。

我们期望铜缆 SFP 需要 SGMII 或100BASE-TX 信号、这在光纤模式下不应与 DP83640兼容。 但是、链路成功建立并交换数据。

问题:

  1. DP83640是否有任何已知行为或容差允许其在光纤模式下与铜缆 SFP 通信?

  2. 铜缆 SFP 模块是否在内部切换到100BASE-FX 模式?

  3. 从 PHY 的角度来看、这种操作是否有效或可靠、或者它只是一个幸运的巧合?

我们正在尝试确定此设置是否可安全用于生产、或者它是否依赖于未定义的行为。

提前感谢您的支持!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DP83640是一款较旧的器件、仅在数据表中提供支持。 如果您的应用必须使用 FX、我们的 DP83822或 DP83869器件将是我们可以支持的更现代的器件。

    关于您的 VOH 问题、CU SFP 模块引脚与 PHY 之间可能存在足够的信号电平兼容性(PHP/L 与 VIH/L)、可以对此进行说明。 正如 SNLA479中所注意到的、在上述某些情况下、SFP 模块可以向后兼容。 这很可能是一个幸运的巧合。 要确定 PHY 是否处于 CU 或 Fx 模式、您可以使用差分布线探测 MDI。 100BASE-TX 使用 MLT-3信令、而 Fx 为纯2电平差分信令。  

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    非常感谢您的详细说明!

    这非常合理—我们现在更好地理解、这可能是电气级兼容性的情况、而不是预期的支持。 我们将在 MDI 线路上进行差分探测、以验证信令是按照您的建议使用100BASE-FX 还是100BASE-TX。

    再次感谢您的帮助!

    此致、