This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3237E:DIN5 6V 输出

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500944/max3237e-din5-6v-output

部件号:MAX3237E

工具/软件:

大家好!


我对 MAX3237有疑问。

我确认当没有输入信号时、DIN5引脚提供的电压约为6V。

电荷泵电压是否可以从 DIN5引脚输出?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIN 引脚是高阻抗 CMOS 输入、不得悬空。

    无法测量悬空引脚的电压。 尝试测量 VCC 和 GND/DIN5之间的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 正确、由于引脚为高阻抗、如果没有输入信号、引脚上不应有有效电压。

    [报价 userid="388934" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500944/max3237e-din5-6v-output

    电荷泵电压是否可以从 DIN5引脚输出?

    [/报价]

    除非器件已损坏、否则不太可能发生这种情况。

    您是否能够从 o 示波器捕获看到的6V 信号?  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens、Bobby、

    DIN5和 GND 之间的电阻为高电平。 未发现短路或其他问题。

    DIN5和 VDD 的情况也是如此。

    我已通过私人消息将波形发送给您、因此请进行检查。

    您可以使用 EVM 进行检查吗? 我希望大家重现同样的现象。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路不得允许 DIN5输入悬空。 如果 MCU 的输出可能被禁用(很可能在上电期间被禁用)、则必须添加一个上拉电阻器。 上拉电阻器是否仍出现奇怪的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata,

    我们的器件无法像这样升高电压。 它是一个高阻抗输入引脚。  

    对我来说、CPU 复位看起来会导致网络/引脚泄漏、并使电压上升。  

    正如克莱门斯指出的那样。 此引脚上的电阻器可能有助于允许漏电流在其他位置流动、并防止其像这样上升。  

    您可以尝试添加一个上拉电阻器或下拉电阻器。 我建议先尝试4.7k。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens、Bobby、

    客户报告、即使 DIN5开路且未连接到 CPU、也输出了6V 电压。
    此外、当安装了10kΩ 下拉电阻器时、输出为0.2V。
    似乎存在漏电流。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一位客户报告、即使在 DIN5打开且未连接到 CPU 时、也是6V 输出。

    器件的 Vcc 是否可能取消调节并将电源轨推至高于6V?

    另外、当安装10kΩ 下拉电阻器时、输出为0.2V。
    似乎存在漏电流。

    添加下拉电阻器是否是客户可以作为权变措施的操作?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    感谢您的支持。

    我们已通知客户、禁止浮动。
    我们还介绍了插入10kΩ 下拉电阻器引起的0.2V 是由于18uA 的漏电流造成的。
    到目前为止、我们尚未收到客户的任何反馈。

    此致、
    Ishiwata