This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84电压电平

Guru**** 2907470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503122/sn65dsi84-sn65dsi84-voltage-level

器件型号:SN65DSI84

工具/软件:

团队、

如数据表所示、这是数据表中的拼写错误、绝对最大值为2.175V。

此致、

Balkis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Balkis,

    是的、您回答正确、这是一个拼写错误。 "最小标称最大值"的 VCC 电源规格的值分别应为1.65、1.8和1.95。

    我们 记下这一点 、以便在下一次数据表更新时对其进行更正。  

    谢谢您、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。