This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH984-Q1:DS90HH983的兼容范围

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503483/ds90uh984-q1-compatibility-scope-with-ds90hh983

器件型号:DS90UH984-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90HH983-Q1

工具/软件:

大家好、我想测试 DS90HH983串行器的优化信息设计、想知道如何测试市场上可用的帧捕捉器接口、有串行  器是 DS90UH984解串器、因此我想确认  DS90HH983 与 DS90UH984完全兼容、如果有限制、我们可能会考虑。

谢谢。

Diego Minjarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

     

    是、HH983与 UH984解串器兼容。 HH983可在向后兼容模式下支持与 UH984配合使用的 HDCP v1.4。  

    有关 DS90HH983-Q1的更多信息、请联系当地 TI 代表或 FAE。

     

    此致、

    Ikram