This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:应该设计哪个 POC 网络?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502512/ds90ub954-q1-which-poc-networks-i-should-design

器件型号:DS90UB954-Q1
主题: DS90UB913A-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的。

我是 Unitrontech 的 BH。

我们目前正在使用解串器(DS90UB954-Q1)开发一个系统  

FPD 链路结构如下。

摄像头串行器: DS90UB913A <-->解串器 DS90UB954-Q1

摄像头电流消耗待定(可能低于200mA)

我想知道应该设计哪些 POC 网络?

我选择 Coilcraft Network3. 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    Coilcraft 3的尺寸已过大、适合您的应用。 您可以改用 Murata #3或 TDK #7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS90UB913A-Q1 <--> DS90UB914-Q1:POC 滤波器频率范围为 1.25 MHz - 700 MHz

    但我找不到 我设计为波形的 POC 滤波器频率范围。

    DS90UB913A-Q1 <-> DS90UB954-Q1  

    它是否与   DS90UB914-Q1的1.25 MHz - 700 MHz 相同?

     

    Coilcraft 网络3尺寸过大、但仍然可以应用、对吧?

     摄像头电流消耗待定、因此我想在设计时保留一些电流空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否与 poc  的1.25 MHz - 700 MHz 相同 

    是的、是一样的。

    Coilcraft network3的尺寸过大、但它仍然可以应用、对吗?

    没错。