This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311:"I2C 写入失败"偶尔报告问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501300/tca4311-i2c-write-failed-issue-reported-occasionally

器件型号:TCA4311

工具/软件:

您好的团队、

我的客户在其系统中使用 TCA4311、与 TCA9548配合使用。  借助 TCA4311、这些器件在系统中偶尔会遇到"I2C 写入失败"问题。  

问题签名

TCA9548+TCA4311连接

使用 TCA4311时、波形的 通过以及出现故障时:

通过:

失败:


如果他们移除 TCA4311并连接 SMBus、则不会出现写入失败问题。

TCA4311为什么影响 SMBus 总线的运行?

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示正确的原理图、包括所有 I²C Ω 信号和上拉电阻器。 时钟信号看起来很奇怪;请使用更高的采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    添加 sch:

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图未在 NMC_SMBCLK /DAT 线路上显示任何上拉电阻器。

    请显示  NMC_SMBCLK 和 NMC_SMBCLK _OUT 的示波器跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    在合格和不合格的情况下、是否可以捕获缓冲区的两侧?  

    请尝试捕获所有4个信号 SDAIN + SDAOUT + SCLIN + SCLOUT。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler 和 Clemens:

    我们使用逻辑分析仪进行探测、发现有一个如下所示的外部时钟信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用示波器进行探测。 可能边沿过慢或有噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    我在这里第二个克莱门斯。  

    我们能否使用 o 示波器收集模拟波形?  

    此致、

    Tyler