This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6408:与 TCAL9538的差异

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6408, TCAL9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503332/tcal6408-differences-compared-to-tcal9538

部件号:TCAL6408
主题中讨论的其他器件: TCAL9538

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找小型 I2C I/O 扩展器、并对 TCAL9538DTUR 和 TCAL6408DTUR 感兴趣。 乍一看,他发现以下两个不同的他们。 但它们之间是否还有任何其他显著差异?
- TCAL6408有2个 I2C 地址、而 TCAL9538有4个 I2C 地址。
- TCAL6408支持电压电平转换、但 TCAL9538不支持。

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 K. Hirano、

    列出了这些器件之间的主要差异。  

    Eric Wong 说:
    - TCAL6408有2个 I2C 地址、但 TCAL9538有4个 I2C 地址。
    - TCAL6408支持电压电平转换,但 TCAL9538不支持。[/报价]

    固定地址位也不同。  

    此致、

    Tyler