This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:EN 为低电平时、A 侧"电流源"(VCCA 仍有效时)是否仍启用?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503066/tca9509-is-the-a-side-current-source-while-vcca-is-still-valid-still-enable-while-the-en-is-low

部件号:TCA9509

工具/软件:

尊敬的团队:

作为主题,由于 A 侧具有内部电流源功能,一侧不需要外部上拉,  

我们想问,在正常操作时,当 VCCA/VCCB 在器件上都有效时,如果我们将"EN"引脚设置为低电平并关闭 A/B 侧的驱动器, A 侧的"电流源"是否仍然启用?

或者、当 EN 为低电平时、如果禁用驱动器、一侧的内部电流源也会被禁用?  

Andy